主题中讨论的其他器件: ADS124S08
您好!
我有一个具有4个有源应变仪元件的典型惠斯通电桥应用。 在我的情况下、我无法使用电压激励、因此必须对电桥使用 IDAC 电流激励(当前使用500uA)。 由于具有额外的外部 INA 增益级、我希望应用交流激励来消除此偏移和漂移。 但是、我没有看到任何将交流激励与内部 IDAC 结合使用的参考设计-是否有任何阻止这种情况的地方?
如果没有、最好能看到数据表中与图97类似的图、其中包含 IDAC 激励。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个具有4个有源应变仪元件的典型惠斯通电桥应用。 在我的情况下、我无法使用电压激励、因此必须对电桥使用 IDAC 电流激励(当前使用500uA)。 由于具有额外的外部 INA 增益级、我希望应用交流激励来消除此偏移和漂移。 但是、我没有看到任何将交流激励与内部 IDAC 结合使用的参考设计-是否有任何阻止这种情况的地方?
如果没有、最好能看到数据表中与图97类似的图、其中包含 IDAC 激励。
您好、ka88、
我们有几个交流激励相关资源、我也可以向您指出、但没有一个直接涉及电流激励的资源:
但是、原则上、该设计应类似于使用4个开关、如 ADS1261数据表中的图97所示。 您可以将 ADS12142的一个集成 IDAC 路由到这两个开关、而不是使用5V 激励电压。 开关控制将由 ADC 内部的驱动电路处理、但您需要考虑电桥输出信号的共模电压(尽管 INA 可能会根据器件的不同对此进行处理。
我能否问增益级是什么、因为 ADS1261已经包含低噪声 PGA?
此外、您能否告诉我、您无法在您的情况下使用电压激励的原因? 只是好奇……
布莱恩
您好、Bryan、
感谢您对使用 IDAC 进行交流激励的反馈。
因此、考虑到这一点、坚持使用 IDAC -我计划在电桥底部添加一个电阻器、以满足共模要求。 您是否发现此问题? 假设我使用内部2.5V VREF 且 AVDD = 3.0V、理想的共模设定点是什么?
此外、IDAC 的合规电压是多少?
您好、ka88、
感谢您提供更多信息。
对于如此高的传感器阻抗、我想知道您为什么要使用0.5mA? 这意味着、在开始超出 ADC 的输入范围之前、您只能使用10kohm 或更低的电桥。 该系统会是这样吗? 我还想、电压激励更适合高阻抗传感器、因为在这种情况下、由于 ADC 输入电压限制、电流值将非常有限。
我同意重新评估对外部增益级的需求以最大限度地扩大动态范围、因为这可能会以牺牲噪声性能为代价。 您可以在此处查看我们有关此问题的详细培训内容、特别是涵盖 ADC 噪声的模块: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
您可以使用标称电桥阻抗、预期的电桥阻抗变化和要使用的激励电流来计算输出信号的 VCM 范围。 如果您想提供此信息、我也可以为您进行双重检查。 您还可以使用 ADS1261 Excel 计算器来帮助检查输入信号的 VCM 范围。 请注意、输入必须以伏特为单位、这就是需要电阻和电流的原因。 链接如下: https://www.ti.com/lit/zip/sbac200
第9页的"电气特性"部分提供了 ADS1261 IDAC 合规范围。 显示为 AVDD - 1.1最大值、或通常为3.9V。
布莱恩
您好、ka88、
我无法肯定地说、每个24位 ADC 都使用输入短路噪声测试、但我可以说这很可能是真的。 由于热噪声在高分辨率 ADC 中占主导地位、这是确定基线/固有噪声是什么的最佳方法。 由于输入短路测试是使用0V 输入信号执行的、因此输出代码中没有基准噪声(它仅是 ADC 噪声)。 因此、如果您考虑使用外部基准、则不会对噪声进行双倍计数。
我们的一些 ADC 确实在数据表中包含基准噪声信息-请参阅 ADS124S08示例。 但是、我不能认为具有包含频谱密度曲线的集成基准的 ADC、因为它将显示在离散基准的数据表中。 不过、我们将在未来的某些器件中包含这一内容、这是您想要该信息的确切原因。
布莱恩
您好、ka88、
理论上、在比例式基准配置中、噪声应消除。 在实践中、电路板/元件容差肯定会使这种关系不是完全成比例的。 例如、如果由于组件不匹配/容差、通过输入路径与基准路径对噪声进行的滤波略有不同、则噪声在最终测量中不会完全抵消。 噪声仍将显著降低、但不会为零。 我想说的是、在大多数情况下、噪声仍然微不足道、但我相信有些应用可能需要考虑这一点。 因此、我将由您来确定是否可以在您的系统中忽略这一点。
我还认为、即使 VIN 和 VREF 之间的关系不是100%比例式的、与分立式基准相比、这通常仍然是一种更低的噪声解决方案。 当然、唯一的缺点是许多系统无法从比例式基准中受益、因为这实际上仅适用于特定的传感器类型。
布莱恩
您好、ka88、
您可以通过将鼠标悬停在我的姓名上、然后选择"请求好友"来请求我成为朋友。 然后、您可以开始与我共享原理图的私人消息
您认为 MOSFET 会增加什么噪声? 如果这是静态噪声、则使用6线(开尔文连接)实施方案应有助于通过比例式测量消除此噪声。
在 ADS1261上、控制外部开关的 GPIO 信号基于各种原因以 AVDD 而不是 DVDD 为基准。 这些内容在我之前提到的应用手册(SBAA290A)中进行了讨论。 换句话说、它们应该是相当干净的信号。
布莱恩