你(们)好
在我自己的板上有一个 ADS1299。 它适用于 EMG 和 ECG。 利用 EOG 信号、它的工作状态或多或少很好。
对于极小的 EEG 信号 、我仍在努力改善信号。
如果躯体有改进的好想法、则乐于助人。
我注意到、在0.1Hz 至1Hz 范围内存在噪声。
正则表达
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
感谢您发帖。
您是否将 ADS1299与任何前置放大器以及内部或外部基准结合使用? 您很可能会在系统中看到1/f 噪声。 下面列出了一些有关1/f 噪声的信息资源。 TI 模拟应用期刊中的一篇文章《电压基准如何影响 ADC 性能、第3部分》可能与您的应用相关。 请查看以下链接(slyt355)。
https://www.edn.com/1-f-noise-the-flickering-candle/
谢谢
-TC