This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 EEG 可改善信号

Guru**** 2539820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026964/ads1299-ads1299-eeg-improve-signal

器件型号:ADS1299

你(们)好

 在我自己的板上有一个 ADS1299。 它适用于 EMG 和 ECG。 利用 EOG 信号、它的工作状态或多或少很好。

对于极小的 EEG 信号 、我仍在努力改善信号。

如果躯体有改进的好想法、则乐于助人。

我注意到、在0.1Hz 至1Hz 范围内存在噪声。

正则表达

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您发帖。  

    您是否将 ADS1299与任何前置放大器以及内部或外部基准结合使用? 您很可能会在系统中看到1/f 噪声。 下面列出了一些有关1/f 噪声的信息资源。 TI 模拟应用期刊中的一篇文章《电压基准如何影响 ADC 性能、第3部分》可能与您的应用相关。 请查看以下链接(slyt355)。

    https://www.edn.com/1-f-noise-the-flickering-candle/

    www.ti.com/.../slyt355.pdf

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的大力帮助

    离我的办公室不远的地方是一个离纸张 有1/f 噪音的辅助装置。 我会联系他。

    我喜欢测试 一些 前置放大器。 运算放大器或"正常运算放大器"。

    我更喜欢电输入和对称输出、如 ads1299中的 PGA 放大器

    您有建议或建议吗?

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    谢谢。 请将对社区有用的1/f 噪声的讨论保持在我们的讨论上。  

    对于 ADS1299使用的前置放大器、我没有任何建议。 但是、在 E2E 放大器论坛(请参阅下面的链接)上发布您的前置放大器设计要求、以获取放大器专家的建议将会有所帮助。 此外、他们还可以推荐 TI 可满足您要求的最新差动放大器。

    E2E 放大器论坛

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我喜欢插入我的设计中的图像,但即使图像很小或 jpg 或 bmp,它也无法正常工作。

    这更是 ADS1299与我的输入滤波器的偏移问题。 从这个点起、连接器上有一个22k 电阻器和一个2u2电阻器

    我从 ads1299连接到输入端、然后连接到22MegaOhm 接地端

    我对另一个输入执行相同的操作

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您可以将设计图像发送到 ADS129x 支持电子邮件列表、网址为 ads129x-support@list.ti.com。 我将把图像添加到主题中、以备将来参考。 感谢您的贡献。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您放入图片。  

    您对 C1和 C2有何看法?  我需要它还是遇到问题?

    两个 R? 10Mega 应该使其更小、例如1 Mega

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    添加直流阻断电容器 C1和 C2将消除输入的直流偏移问题。 您可以运行一些 Tina 仿真、以查看增加 HPF 是否会影响信号带宽下端的信号。 我已经为您的实现附加了输入结构的波特图。 您必须选择输入偏置电阻器 R 以满足您的带宽要求。  

    请注意、当您将此方案用于输入结构时、您将无法使用直流导联脱落功能。   

    谢谢

    -TC