This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959:当 GPIO0被设定为"HIGH 或者 LOW"警报输出时、信号变化的时序

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031613/ads7959-about-the-timing-of-signal-change-when-gpio0-is-set-as-high-or-low-alarm-output

器件型号:ADS7959

尊敬的支持团队:

我想确认我对 GPIO0信号变化的理解是正确的。

以下理解是否正确?

・条件

自动2模式

帧2及以上(DI13 0低报警寄存器选择)

・信号时序

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 "低警报"功能的理解是正确的。 器件将数据输出与设置的值进行比较、如果数据低于设置的阈值、GPIO/警报引脚将为 HI。 如果数据输出高于阈值、GPIO/警报引脚将变为低电平。  

    此致、

    Aaron Estrada