This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:ADS1114#39;s 通道和电路问题

Guru**** 2502725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031711/ads1114-ads1114-s-channel-and-circuit-questions

器件型号:ADS1114
主题中讨论的其他器件:ADS1115

尊敬的先生或女士:
大家好、我要做的是 EVB。

我应该使用 ADC 2通道。 因为测量负载正负之间的电压。

我使用了具有4通道单端的 ADS1115
因此它运行良好。

我必须知道这个芯片在我的实验中运行良好。  
我要持续使用它、
但 ADS1115的 IC 在市场上一直很短缺。

因此、我尝试将 ADS1115更改为 ADS1114、如下所示。

您能否回顾一下该电路的运行是否良好?

此外、我知道 DS-ADC 的电路需要 RC 滤波器。 但是、对于 ADS1115、我 必须知道  它在我的实验中不需要它。
那么、ADS1114也不需要 RC 滤波器吗?

我期待你的答复。
感谢您阅读我的问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taehwan、

    ADS1115和 ADS1114之间的差异是差分/SE 通道的数量。 除此之外、器件是相同的。 因此、我认为原理图看起来不错。

    不过、您提到了在输入端使用 RC 滤波器。 通常建议添加一个简单的 RC 滤波器以防止混叠和噪声。 由于 ADS1115似乎不需要该器件、因此 ADS1114也应如此。 话虽如此、我仍然认为仍应添加一些 RC 滤波器封装、以防需要。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。

    感谢您的详细答复。

    以防万一、我将在电路中添加 RC 滤波器封装。

    祝你度过美好的一天!

    此致

    崔泰焕。