This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:在使用 HSDC Pro 和 TSW1405以及 asd5474evm 时出现毛刺脉冲

Guru**** 2927960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474, ADS5463EVM, ADS5474EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030553/tsw1405evm-glitches-when-using-the-hsdc-pro-and-the-tsw1405-with-the-asd5474evm

器件型号:TSW1405EVM

您好!

我使用的是带 HSDC Pro 的 TSW1405采集板来从 ads5474并行 LVDS 输出 ADC 采集数据、我无法获取  数据表中所述的 ADC SNR 和 ENOB 值、 我得到的值 太差 (ENOB = 2位、而我应该得到10或11位)。 我认为这 是 由于代码上的干扰,而这些故障必须是 由于数字 部分(硬件或固件? )。

附加的 快照显示了使用200MSPS 采样频率和50MHz 输入频率时的 SNR 和 ENOB:

然后、输入频率为700kHz、以重建正弦波并显示代码上的毛刺脉冲:

 我需要一些帮助来消除这些干扰。

我也找不到逐样本 ADC 的整个代码。

提前感谢、  

此致、

Ayoub、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    IF 输入饱和。 您必须降低振幅、以便基波功率小于-1.0dBFS。 您目前具有0.6dBFs 的功率。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的回答、

    我刚刚尝试过,它没有解决问题,结果几乎相同(不良的 SNR/ENOB)... 并且仍然具有干扰:

    对于50MHz 输入:

    对于700kHz 输入:

    对于这两种情况、时钟频率均为200MHz、  

    谢谢、

    此致、

    Ayoub、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    我认为您的输入信号可能有问题。 输入音调为50MHz、采样率为200MHz 时、每个周期只能有4个样本。 信号应与附件中所示的信号类似。 它使用的是 ADS5463EVM、其 TSW1405EVM 在200MHz 频率下以50MHz 的输入音调进行采样。 我建议探测 ADC 引脚上的模拟输入、以验证输入是否有效。  

    此致、

    Jim   

    e2e.ti.com/.../ADS5463EVM.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    再次感谢、  

     当以200MHz 的频率进行采样时、每个周期只有4个样本、对于50MHz 的输入信号、我也只有4个样本、但我获得了不良的 SNR 和 ENOB、我刚刚没有附加它、因为当我们每个周期有4个样本时、我们看不到毛刺脉冲 (我的问题是、就像我想象的那样、当我有尽可能多的样本来重建正弦波时、我想展示这些干扰。

    随附了针对50MHz 输入信号代码的快照和针对两个不同捕捉的 FFT、以及 R19和 R20电阻器上的模拟输入探测。

    提前感谢、

    此致、

    阿尤布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    尝试将采样率降低至100MHz 左右、并使用7MHz 输入音调。 您是否看到了相同的问题? 如附件的幻灯片4所示、检查位输出。 我正在尝试确定问题是 ADS5474EVM 还是 TSW1405EVM。 TSW1405EVM 使用 USB 输入电缆上的5V 电压加电。 您能否尝试使用其他 USB 端口或 PC 来查看这是否有帮助?  

    要使用外部电源为 TSW1405EVM 供电、您需要移除 R42并将5VDC 连接到 TP2。

    确保连接到 ADS5474EVM 的电源上的电流限制未设置为低电平。 您使用的是变压器级还是 EVM 的放大器级?  

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../3441.ADS5463EVM.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的帮助、

    我降低了100MHz 的采样率、同时使用了7MHz 和700KHz 输入音调、仍然有相同的问题、附件中有快照。

    我已经移除了 R42、我正在使用外部电源为 TSW1405供电、我将5VDC 连接到 TP2、并将 TP1接地。 在移除 R42和使用 USB 电缆上的5V 为 TSW1405加电时、我遇到了同样的问题。

    我要将连接到 ADS5474EVM 的电源上的电流限制设置为1A、这远高于它所需的电流。

    我将使用 EVM 的变压器级。

    此致、

    Ayoub、


    e2e.ti.com/.../ADS5474_2D00_700Khz_5F00_and_5F00_7MHz_5F00_at_5F00_100MHZ.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    您可能有损坏的电路板。 问题是、我无法判断哪一个。 如果我想、我会选择 TSW1405EVM。 如果您碰巧能够访问 TSW1400EVM、则可以使用此平台测试 ADS5474EVM。

    我建议申请更换 TSW1405EVM。

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您的帮助、  

    我没有 TSW1400EVM ..

    您是否认为 对于 ads5474和某些 ADC 来说、这可能是 TSW1405的固件问题?  下面 是使用 TSW1405时有人遇到的问题的屏幕截图、他使用 的是不同的 ADC、他没有询问这些干扰、但我在他的快照上看到了这些干扰、并想知道。 只是想确保它不是软件问题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/807107/tsw1405evm-afe5809?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSW1405EVM#

    再次感谢、  

    此致、

    Ayoub、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayoub、

    在以500MHz 采样率使用 ADS5463EVM 进行测试时、我没有遇到软件问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    好的,很棒! 这是一个电路板缺陷!  

    非常感谢!  

    此致、

    Ayoub、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所怀疑的。