器件型号:TSW1405EVM
您好!
我使用的是带 HSDC Pro 的 TSW1405采集板来从 ads5474并行 LVDS 输出 ADC 采集数据、我无法获取 数据表中所述的 ADC SNR 和 ENOB 值、 我得到的值 太差 (ENOB = 2位、而我应该得到10或11位)。 我认为这 是 由于代码上的干扰,而这些故障必须是 由于数字 部分(硬件或固件? )。
附加的 快照显示了使用200MSPS 采样频率和50MHz 输入频率时的 SNR 和 ENOB:
然后、输入频率为700kHz、以重建正弦波并显示代码上的毛刺脉冲:
我需要一些帮助来消除这些干扰。
我也找不到逐样本 ADC 的整个代码。
提前感谢、
此致、
Ayoub、