This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06/08的一些设计问题...

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1120, ADS1220, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031562/ads124s06-some-design-questions-for-ads124s06-08

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS1120ADS1220ADS114S06

您好、Sirs、

请在这些问题上提供帮助。

谢谢。

使用 单端输入时、内部 PGA 是否需要禁用? 如果 禁用 PGA、输入阻抗将是多少?   

2.对于比例式测量、是否可以使用以下连接?

3.如果 Q2的连接正常、是否有任何与 ADS124S06/08性能相同但成本更低的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 正确的做法是、PGA 输入共模范围不包括 GND、这是单端 GND 基准输入所需的、因此您需要为这些类型的测量禁用 PGA。  未直接指定输入阻抗、而是指定了绝对输入电流、如规格表所示。  禁用输入缓冲器后、输入电流通常约为0.5nA。

    2) 如果输入处于 ADC 的输入共模范围内、则设置将正常工作。  仔细检查所形成的电压是否满足输入共模范围要求。  如果需要、通常会添加一个与基准电阻器串联的附加电阻器、以将输入共模电压移至更高的电压。

    3)  考虑一下 ADS1220、它是一款减小通道的器件、非常受欢迎。  这两个产品系列还有16位版本:ADS114S06和 ADS1120。