Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1120, ADS1220, ADS114S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S06 主题中讨论的其他器件: ADS1120、 ADS1220、 ADS114S06
您好、Sirs、
请在这些问题上提供帮助。
谢谢。
使用 单端输入时、内部 PGA 是否需要禁用? 如果 禁用 PGA、输入阻抗将是多少?

2.对于比例式测量、是否可以使用以下连接?

3.如果 Q2的连接正常、是否有任何与 ADS124S06/08性能相同但成本更低的解决方案?