大家好、我遇到了多个 DDC112 ADC 的问题。 有多个 PCB、每个都安装了8个 DDC112。 所有电路板都是相同的、相互连接的。 使用 STM32进行管理。 主要问题是 DVALID 信号的早期开始、这种情况在第一个 CONV 结束后的370微秒发生。 根据数据表、此时间应为421和454微秒。 μs 在50 μ s 的非连续模式下发生。 此外、测试模式也存在问题、无论我为 DDC112的输入提供多少电荷(I switch on the test)、结果始终如一地提供一个电荷、尽管我施加3。 问题可能是什么、要从哪个方向思考?