This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GTX 收发器中的 JESD 链路参数更改和反射

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028476/jesd-link-parameter-change-and-reflection-in-gtx-transceiver

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好!

我正在研发 TI JESD IP 内核。

我成功创建了 ZC706和 TIJESD IP 内核的参考设计。

TX/Rx 的默认 JESD 链路参数均为88210。

我的要求是 TX-44210、Rx-22210。

我根据"JESD_LINK_PARAMETERS.h"中的说明进行了更改。 但是 GTX 收发器处于其默认设置、并且在 refdesign_Rx.SV 中生成错误。

请帮助我 动态更改参数并成功生成位文件的过程。

亚辛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    您能告诉我们您使用什么 TI ADC 器件来实现 IP 吗?

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 AFE7950 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Yasin! 我将获得相应的分配以进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    除了更改"JESD_LINK_PARAMETERs.h"之外、您还必须更改收发器设置。 在 Vivado 中打开收发器向导、并将其更改为4通道用于 Tx 、2通道用于 Rx。  TI IP 将与正确配置的收发器配合使用。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我正在使用 Vivado 19.1、当我打开 GTX 向导(3.6)时、

    1.我没有找到用于更改 Rx/TX 通道数的字段。 第一个选项卡 GT 选择是 GTX、第二个选项卡协议:从头开始。 底部显示了有源收发器=8。 我不知道如何更改 通道数。

    2.除了"JESD_LINK_PARAMETERs.h"之外,我在"refdesign_Rx_SV"中遇到错误,超出范围前缀'Rx_lane 数据'[63:48]。 我手动更改了该文件中的参数。

    3.弹出的另一个错误 Q0_clk0_qtrefclk_pad_n_in 不存在。

    如果继续手动更改参数、我恐怕会在某个地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的支持。

    我现在能够编译和生成位流"JESD_LINK_PARAMETERs.h"并更新 GTX 收发器包装程序。

    2.创建了1tx1rx 配置文件(无 fb)。 [12410/12410]。 从 Latte 配置文件(122.88Mhz)生成 LMK0408时钟。  (在 VIO 中)将 主器件复位设置为"1"后、qpll0处于锁定状态为"1"。

    这确认时钟生成正常。

    3.(在 VIO 中)将 TX_SYNC_RESET_VIO=1置为有效、在 TX_RANE_DATA[0][63:0]上观察到一个削波正弦音调。 但观察到 AFE7950_EVM 没有输出。

    4.观察到 zc706/zcu102中用于 ADC_SYNC、DAC_SYNC 和 sysref 的引脚映射未连接到 AFE7950 EVM 的 FMC 引脚。

    请在这方面帮助我们如何进一步开展工作。

    请找到 Latte 登录信息

    Sysref 按预期读取
    ########## 器件 DAC JESD-RX 0链路状态######
    逗号对齐锁定 Lane0:false;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
    CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00000010
    FS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00000001
    无法获取设备 RX:0的链接;警报:0x0
    ##############################
    ########## 器件 DAC JESD-RX 1链路状态######
    (串行器/解串器信号丢失)通道0的 LOS 指示灯:1
    通道0:1的 SerDes-FIFO 错误
    逗号对齐锁定 Lane0:false;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
    CS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00000010
    FS 状态 TX0:0b00000000。 预计为0b00000001
    无法为设备 RX:1获取链接;警报:0x1100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    很好的了解、您能够生成位流并获取 q_PLL 锁定。

    关于 您有关 GPIO 映射的问题、我将通过电子邮件离线回复。  

    此致、

    Vijay