This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:关于 AFE4300EVM-PDK 硬件设置和软件使用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023710/afe4300evm-pdk-about-afe4300evm-pdk-hardware-settings-and-software-usage

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

你好。

我想使用 AFE4300EVM-PDK 测量电阻值。

但是、我无法理解下面的内容。

'实施中断表和 RDY 中断、并将设置数据输入 RDY 脉冲。

您是否认为没有发出 RDY 信号的属性检查了 SPI 程序并对 AFE 进行了编程?

首先、您可以通过在 regaddr 中编程0x06来监控 VLDO 电压。 按照数据表中的建议对默认寄存器进行编程后、即0x09。 " 
此外、测量结果将如上所示。 
如果您愿意、请告诉我。 谢谢你。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛。

    有关使用 AFE4300 EVM 进行阻抗测量的信息、请参阅 用户指南应用手册

    遗憾的是,关于你的问题,我也无法回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了应用手册、但有些 URL 缺失、我无法解决此问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册中的链接是器件数据表。

    此处是请求完整数据表的链接。

    www.ti.com/.../AFE4300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我会尽力而为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我会尝试一下 、但我做得不好。

    如果您愿意、我可以直接与您联系吗?

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过点击 AFE4300产品页面上“更多信息”下的‘立即申请’按钮并填写所请求的项目相关信息来申请 AFE4300完整数据表。 请在填写公司和项目信息时使用您的企业电子邮件地址。

    如果您仍有疑问、请随时访问 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要更改为学校电子邮件地址以联系您这样的工程师?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用在 TI.com 上注册的电子邮件地址