请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:AFE4300


你好。
我想使用 AFE4300EVM-PDK 测量电阻值。
但是、我无法理解下面的内容。
'实施中断表和 RDY 中断、并将设置数据输入 RDY 脉冲。
您是否认为没有发出 RDY 信号的属性检查了 SPI 程序并对 AFE 进行了编程?
首先、您可以通过在 regaddr 中编程0x06来监控 VLDO 电压。 按照数据表中的建议对默认寄存器进行编程后、即0x09。 "
此外、测量结果将如上所示。
如果您愿意、请告诉我。 谢谢你。