This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:SE 与差分输入噪声

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030254/ads127l11evm-pdk-se-vs-diff-input-noise

器件型号:ADS127L11EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS127L11THS4551

我正在测试 ADS127L11评估板、并注意到当我将设置从全差动输入更改为单端输入时、FFT 中的低频噪声在接近直流时具有增加的斜率。 我是否可以假设这是由该区域中的共模噪声增大引起的、或者这里是否有其他东西在发挥作用? 我的信号源是 DS360。

我的应用将是单端应用、我需要在直流10kHz 的低频范围内具有尽可能低的最佳噪声。 是否有任何改进 SE 性能的建议?

      

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    它可能是信号发生器、但我需要在实验中查看这一点。

    您是否在评估 板上使用 THS4551放大器从单端转换为差分?  将其中一个输入接地、并使用单端源驱动另一个输入?

    谢谢、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    是的、这正是我的评估板设置。 我将 DS360设置如下...

    *频率输出= 1kHz (正弦)

    *源阻抗= 600欧姆

    * XLR 输出连接器

    *输出模式=不平衡

    * Vout = 3.67Vpp (-0.5dbfs 目标)

    * Voffset =-0.35V

    感谢所有的帮助...非常感谢。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    连接评估板时、通过 USB 电缆和 PC 以及 DS360供电时、您可能会通过接地端看到共模噪声。  该噪声会通过差分连接被抑制、但如果使用单端、它将显示在测量路径中。

    使用 AP2700时、我看到的噪声类似、但在较低频率范围内的噪声不大。  当出现此噪声时、ADS127L11EVM 连接到线路供电的实验室 PC 上的 USB 端口。

    以下是我使用笔记本电脑的电池电源为 ADS127L11EVM 供电时的结果、通过机箱接地断开共模噪声路径。

    此致、
    Keith