This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04仿真建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1026424/ads131m04-ads131m04-simulate-recommendation

器件型号:ADS131M04

大家好、

    如果我们想使用 ADS131M04进行仿真、 您会向自己推荐哪些仿真工具?

    目前我们有 TINA 和 LTSPICE。

   

    我们在网站上提供了 IBIS 模型。 但我们无法直接打开它。

    我们是否有适用于 TINA、LTSPICE?或您推荐的任何其他仿真工具的仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang Feng、您好!

    具体取决于您要仿真的内容。

    IBIS 模型通常用于 Synopsys HSpice 和 Mentor Graphics Hyperlynx 等高级仿真软件。 本质上、具有 高频解算器和电磁仿真功能等功能的软件。  

    TI 的 TINA 或 PSPICE 适用于不太复杂的东西、例如测试运算放大器或开关、但不适用于 ADC 等更复杂的东西。 或者至少、我们没有适用于更复杂器件的 SPICE 模型。

    也就是说、更多尝试使用 SPICE 的 ADC 客户都在尝试使用 SPICE 进行误差计算。 如果是这种情况、我强烈建议您查看模拟工程师计算器 :https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    TIPL ADC 视频系列中用于计算误差的许多原理可与计算器结合使用、以进行完整的误差分析。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cole、

      好的、我们只需要对 ADC 的输入阻抗进行仿真。

      您能否帮助评论 ADS131M04输入的阻抗?

      DOE 固定在 330K 或1M 欧姆上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuang Feng、您好!

    有关输入阻抗与增益的图形版本、请参见图6-5。

    您可以使用下面的公式估算采样电容器、E2E 主题中对此进行了讨论: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822080/ads131m04-ads131m04-input-impedance 

    C = 1/(R_eqiv*f_mod)= 1/(330kΩ* 4.096MHz)= 0.74pF

    在这里、您可以使用调制器时钟频率和图形中的阻抗来获得更准确的数字。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

      我们发现 ADC 输入 P 和 N 引脚中有一个内部300K 电阻。

      我们是否可以将其与下图相同?