This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shuang Feng、您好!
具体取决于您要仿真的内容。
IBIS 模型通常用于 Synopsys HSpice 和 Mentor Graphics Hyperlynx 等高级仿真软件。 本质上、具有 高频解算器和电磁仿真功能等功能的软件。
TI 的 TINA 或 PSPICE 适用于不太复杂的东西、例如测试运算放大器或开关、但不适用于 ADC 等更复杂的东西。 或者至少、我们没有适用于更复杂器件的 SPICE 模型。
也就是说、更多尝试使用 SPICE 的 ADC 客户都在尝试使用 SPICE 进行误差计算。 如果是这种情况、我强烈建议您查看模拟工程师计算器 :https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC
TIPL ADC 视频系列中用于计算误差的许多原理可与计算器结合使用、以进行完整的误差分析。
最棒的
Cole
Shuang Feng、您好!
有关输入阻抗与增益的图形版本、请参见图6-5。
您可以使用下面的公式估算采样电容器、E2E 主题中对此进行了讨论: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822080/ads131m04-ads131m04-input-impedance
C = 1/(R_eqiv*f_mod)= 1/(330kΩ* 4.096MHz)= 0.74pF
在这里、您可以使用调制器时钟频率和图形中的阻抗来获得更准确的数字。
最棒的
Cole
您好、Cole、
我们发现 ADC 输入 P 和 N 引脚中有一个内部300K 电阻。
我们是否可以将其与下图相同?