This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要一个具有极低残余1/f 相位噪声的高速 DAC

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC5688, DAC5681, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024890/i-need-a-high-speed-dac-with-very-low-residual-1-f-phase-noise

主题中讨论的其他器件:DAC3484DAC5688DAC5681DAC34H84

您好!

我需要一个具有极低残余1/f 相位噪声的高速 DAC。

最大时钟速率应至少为200MHz、最好为400MHz 或更高。

分辨率应至少为14位、16位。

数据接口应为 LVDS 或 CMOS。 DDR 接口在每个时钟周期能够传输一个数据样本时正常工作。 JESD204B 如果能够以40MHz DAC 时钟频率运行、则可以。

在100Hz 四叶频率和20MHz 输出频率下的残余相位噪声(假设无噪声时钟信号和电源由几乎无噪声的电池供电)不应高于-150dBc/Hz。

TI 是否有任何符合这些要求的产品?

谢谢、
威士忌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whisp、

    DAC5671、DAC5681、DAC5688、DAC3484是部分器件、可满足要求。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    在哪里可以看到这些 DAC 的近端相位噪声?

    此致、
    威士忌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC3484是否与 DAC34H84相当(两者之间的确切区别是什么)?

    由于在输出30MHz 时、DAC34H84在100Hz 偏移处的相位噪声似乎为-132dBc/Hz (在图中的-130处读取、 但是、假设存在其他导致1/f 律偏差低于300Hz 的情况、从1kHz 和10kHz 值进行外推时、结果似乎更改为-132)、这会导致20MHz 时为-135.5dBc/Hz。 此值来自 PowerPoint 演示文稿、其中比较了电源(HP6216A 与 E3631A)的效果。

    因此、除非 HP6216A 仍会使 DAC 的噪声恶化很多、否则我需要具有低得多的残余相位噪声的 DAC。

    如果有一个表来比较可用 DAC 的残余闪烁噪声特性、那就更好了。

    由于相对于偏移频率、闪烁噪声始终为每十倍频10dB、因此可以将其外推至1Hz 偏移频率、并且由于其几乎始终为每十倍频20dB、因此它可以缩放到1MHz 等方便的输出频率。

    缩放至1Hz 偏移和1MHz 输出频率时、这会将我的要求设置为-156dBc/Hz (100Hz 偏移至1Hz 时为150dBc +20dB、20MHz 输出时为-26dB)、DAC34H84在-141.5 (1kHz 偏移至1Hz 时为-142dBc +30dB、30dB 输出至1MHz 时为-29.5dB)。

    此致、
    威士忌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whisp、

    它们采用不同的封装、DAC34H84具有更多的通道。 我将为您准备测量值、请给我几天时间、为您准备测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的产品、但如果它们仅在封装和通道数方面有所不同、您就不需要测量性能、因为这肯定不会带来我需要的15dB 改进。

    AFAIK 的相位噪声性能取决于从 DAC 时钟输入到锁存器的路径、在电流转向开关之前、这些锁存器的性能、以及电流转向开关和相应的电流源。

    除了宽带本底噪声之外、是否有任何 TI DAC 相位噪声测量的编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whisp、

    查看我们最新的 DAC https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac12dl3200.pdf。 在电气特性中、有相位噪声测量