Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC5688, DAC5681, DAC34H84
您好!
我需要一个具有极低残余1/f 相位噪声的高速 DAC。
最大时钟速率应至少为200MHz、最好为400MHz 或更高。
分辨率应至少为14位、16位。
数据接口应为 LVDS 或 CMOS。 DDR 接口在每个时钟周期能够传输一个数据样本时正常工作。 JESD204B 如果能够以40MHz DAC 时钟频率运行、则可以。
在100Hz 四叶频率和20MHz 输出频率下的残余相位噪声(假设无噪声时钟信号和电源由几乎无噪声的电池供电)不应高于-150dBc/Hz。
TI 是否有任何符合这些要求的产品?
谢谢、
威士忌