用于 DAC 80508 SDO 的 IBIS 模型没有 VIO 或 Hi-Z 选项、只有5V 输出始终开启、因此使用 SPI 总线上的多个从器件无法在系统级进行仿真。 CS0611719票据是在几周前提交的、并附有详细信息和 IBIS 以供参考。 另一张机票以 CS0637783的形式提交、但我收到通知、可能已取消该机票。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeffery、
我们的设计团队还提出了另一种权变措施。 他们说:
"如果他们在 SDO 引脚处于三态模式时正在寻找 IBIS 模型、那么他们实际上可以在这种情况下使用 CLRB 引脚15的以下模型。 我们还提供了 DAC80508的透明引脚版本、该版本基本上只有 SDO 处于三态模式。 在这种情况下、还有一个输入单元连接到引脚。 CLRB IBIS 模型本质上会对该引脚上的任何容性负载建模。 当然、对于标准 DAC80508、SDO 引脚不会作为清零功能运行、但该模型将涵盖引脚的任何负载影响。"
这是否适合您?
最棒的
Katlynne Jones
尊敬的 Jeff:
设计团队说、该模型已经将 SDO 建模为1.8V、3.3V 和5V。 我随附该模型的最新版本。
e2e.ti.com/.../dacx0508_5F00_ibis.txt
最棒的
Katlynne Jones
尊敬的 Jeff:
这是最终的模型。
e2e.ti.com/.../DACx0508_5F00_ibis_5F00_SDO-HiZ-Option.txt
最棒的
Katlynne Jones