This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:DAC80508 IBIS 没有 VIO SDO 输出选项、或只有高阻抗可用5V 常开

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027330/dac80508-dac80508-ibis-does-not-have-options-for-sdo-output-for-vio-or-hi-z-only-5v-always-on-is-available

器件型号:DAC80508

用于 DAC 80508 SDO 的 IBIS 模型没有 VIO 或 Hi-Z 选项、只有5V 输出始终开启、因此使用 SPI 总线上的多个从器件无法在系统级进行仿真。 CS0611719票据是在几周前提交的、并附有详细信息和 IBIS 以供参考。  另一张机票以 CS0637783的形式提交、但我收到通知、可能已取消该机票。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我已经向设计团队提出了这个问题。 他们应该在周一的某个时候回复。 我会在听到回声时通知您。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我们应该能够创建一个额外的模型、该模型将在 VIO 的各种电压域上对 SDO 引脚建模、但 SDO 处于高阻态模式。  这是否适合您?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我们的设计团队还提出了另一种权变措施。 他们说:

    "如果他们在 SDO 引脚处于三态模式时正在寻找 IBIS 模型、那么他们实际上可以在这种情况下使用 CLRB 引脚15的以下模型。  我们还提供了 DAC80508的透明引脚版本、该版本基本上只有 SDO 处于三态模式。  在这种情况下、还有一个输入单元连接到引脚。  CLRB IBIS 模型本质上会对该引脚上的任何容性负载建模。  当然、对于标准 DAC80508、SDO 引脚不会作为清零功能运行、但该模型将涵盖引脚的任何负载影响。"

    这是否适合您?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    CLRB 引脚的模型似乎有助于进行 SPI 总线负载仿真。  如果您可以获得与 VIO 配合使用的 SDO 模型、以解决我遇到的另一个问题、  您可以向我发送新的 ibis 模型还是向我发送新模型的链接?

    谢谢、

    Jeff Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    您正在寻找 SDO、以使用 VIO 电压而不是 VDD? 目前还没有新的模型、实施起来需要一些时间。 我会回到设计团队、看看他们是否可以给我一个估计日期。 在我们验证您所需的内容之前、他们不会开始。 我无法访问您所提交的 CS 请求。  

    感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    我还将检查这是否是他们可以实现的功能。 他们提到 hi-z 案例易于实施、但我从未得到添加 VIO 案例的确认。

    最棒的

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我可以从 Hi-Z 开始、然后等待一段时间以获得最终模型。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    好的、太好了。 当我听到团队成员的反馈时、我会告诉您。

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    设计团队说、该模型已经将 SDO 建模为1.8V、3.3V 和5V。 我随附该模型的最新版本。  

    e2e.ti.com/.../dacx0508_5F00_ibis.txt

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    此最新型号是否也具有 Hi-Z 选项?  如果确实如此、则应解决此问题。  我将尝试您发送的新模型、看看是否有 Hi-Z 选项。

    谢谢

    Jeff Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是当前在 TI.com 上的模型的最新版本。 没有新的增加。 您是否可以使用旧型号?  

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我尝试了您今天发送的模型、我已经使用过的模型、它们的工作方式相同、它们都具有各种电压下的 VIO、但它们没有 Hi-Z 选项。  因此、如果您的团队可以添加 Hi-Z 选项、这将解决我的唯一问题。

    感谢您的帮助、

    Jeff Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    设计团队现在正在进行这方面的工作。 我们可以预计最迟将于下周初完成。 同时、您仍可以使用 CLRB 模型。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您同时使用 CLRB 模型。

    最棒的

    Jeff Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是最终的模型。

    e2e.ti.com/.../DACx0508_5F00_ibis_5F00_SDO-HiZ-Option.txt

    最棒的

    Katlynne Jones