This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:引脚 SCLK 的输入电容/阻抗。

Guru**** 2811325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029311/ads7046-input-capacitance-impedance-of-the-pin-sclk

器件型号:ADS7046

大家好、   

我的客户  在其产品中使用 ADS7046。 在数据表中、它们找不到引脚 SCLK 的输入电容/阻抗(我也不知道)。 请检查您是否具有这些值。 客户 需要知道该电容、因为他们共享多个 ADC 的 SCLK、并希望确保总电容不超过 MCU 引脚可以处理的电容。 如果它大于该值、则需要使用缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    ADS7046 IBIS 模型包含电容信息。 您可以在器件产品页面上找到 IBIS 模型。  

    SCLK 定义为 IBUF 模型。 为了获得 SCLK 的典型电容、我们可以获取封装电容并将其添加到 IBUF 模型的典型电容中、该模型的输出电容大约为2.19pF (1.990pF + 0.2pF)。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron Estrada