This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:无锁频 DCLKIN 的操作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1028761/adc3683-operations-without-frequency-locked-dclkin

器件型号:ADC3683
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好!

adc3683的数据表指出、需要将 dclkin 时钟的频率锁定到采样时钟。

我的应用中没有等距采样点、因此无法在采样时钟和 Dclkin 之间建立频率锁定。

adc3683可以实现这种运行模式、如果是、则对 dclkin 的要求是什么。

此致

Robert Braunschweiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、采样时钟和 DCLKIN 必须频率对齐/同步。 在这种情况下、相位关系并不重要、因为相位将在 ADC3683内部对齐、但如果频率不是源同步/锁定、则几乎肯定会发生位差。

    最理想的解决方案是使用采样时钟作为 FPGA/处理器的基准、然后根据采样时钟创建4.5x DCLKIN。

    另一种解决方案是使用可创建4.5x 输出的 PLL IC (TI 有许多选项、如 CDCE6214)。

    此致、

    Dan