请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8771 大家好、
我的一位客户即将开始 DAC8771评估。
现在、他们有以下问题。
请给我回复。
问:当范围(3:0)从旧设置更改为新设置时、DAC 8771 DAC 数据寄存器是否更改为零或中量程?
例如、当范围(3:0)从旧设置更改为新设置时、DAC 数据寄存器是否更改为零
是否使用 LDAC="L" FIX 和 CLSLA="0"?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。