This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:当范围(3:0)从旧设置更改为新设置时、DAC 数据寄存器是否更改为零或中量程?

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027898/dac8771-is-dac-data-register-changed-to-zero-or-mid-scale-when-range-3-0-is-changed-from-a-old-setting-to-a-new-setting

器件型号:DAC8771

大家好、

我的一位客户即将开始 DAC8771评估。

现在、他们有以下问题。

请给我回复。

问:当范围(3:0)从旧设置更改为新设置时、DAC 8771 DAC 数据寄存器是否更改为零或中量程?

  例如、当范围(3:0)从旧设置更改为新设置时、DAC 数据寄存器是否更改为零  

   是否使用 LDAC="L" FIX 和 CLSLA="0"?  

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、


    当 RANGE[3:0]位(配置 DAC 寄存器的位3:0)从一个值设置为另一个值时、它会将 DAC 数据寄存器复位为由清除选择值(CLSLA -选择 DAC 寄存器0x03的位9)确定的设置。

    例如、让我们将范围设置为0至+5V、并将 CLSLA 设置为0。 如果该范围随后设置为0至+10V、则 DAC 数据寄存器将清零至0x0000、输出返回0V。 如果 CLSLA 设置为1且范围发生变化、则 DAC 数据寄存器复位0x8000。 在相同的范围变化中、输出随后设置为+5V。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢您的回复。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。