This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:可以#39;t 连接到计算机

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025211/ads1292ecg-fe-can-t-connect-to-computer

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、

我的客户将测试 ADS1292 EVM、并且在将 USB 连接到计算机(Win7和 win10)后无法识别该器件、从而导致 JTAG 接口无法识别并无法重新编程固件。 可以提供一些建议吗?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您发帖。

    ADS1292 EVM 应预加载用于评估的固件。 安装软件 GUI 和 USB 驱动程序后、他们是否能够看到 EVM 连接到 PC? 该 EVM 将在"Device Manager (设备管理器)"下作为虚拟 COM 端口进行连接、如下所示。

    在重新编程固件之前或之后、他们是否看到问题? 他们使用哪个固件对 MSP430进行重新编程? 如果当前固件损坏、请参阅下面的一些相关帖子、以恢复正确的固件。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/532157/ads1x9xecg-fe-demonstration-kit-firmware-update

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/193430/ads-1292r-ekg-fe-evm-firmware-update-issues

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的信息、

    我的客户无法在设备管理器下找到该设备、他们如何解决?

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我不确定它们是否损坏了 EVM 中预加载的原始固件。 因此、我建议按照 EVM 用户指南的第3节所述重新安装所有器件驱动程序。 有关在 Win 8/10系统上安装驱动程序的步骤、另请参阅以下常见问题解答。 第7节介绍了使用 PC 应用程序升级固件的方法。

    [常见问题解答] ADS129x EVM 在 Windows 8和 Windows 10上是否正常工作?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    谢谢、我的客户解决了这个问题、还有两个问题:

    1. 它们是实时 ECG/RESP 显示窗口,当它们使用它来查看收集的信号时,振幅与输入信号的振幅不同。

    2、采样率是500SPS、这是固定的吗?

    谢谢。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的支持。 很高兴知道他们能够使 GUI 正常工作。  

    1.实时 ECG/RESP 显示选项卡中的数据显示会使用多个数字滤波器进行后处理。 有关实时数据流模式数据过滤信息、请参阅第6.2节。 此外、该器件的内部正弦滤波器将针对不同的输出数据速率实现一些衰减。 有关正弦滤波器频率响应图、请参阅数据表中的图25-29。

    2.是的、实时 ECG/RESP 显示数据采集的采样率固定为500SPS。 对于"Analysis"选项卡的数据采集、可以通过"Global Channel Registers"设置下的通道过采样率更改采样率。 请参阅下图、了解突出显示的数据速率及其相应的通道过采样率设置。  

    谢谢

    -TC