Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
主题中讨论的其他器件:ADS1292
大家好、
我的客户将测试 ADS1292 EVM、并且在将 USB 连接到计算机(Win7和 win10)后无法识别该器件、从而导致 JTAG 接口无法识别并无法重新编程固件。 可以提供一些建议吗?
谢谢、
Colin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
大家好、
我的客户将测试 ADS1292 EVM、并且在将 USB 连接到计算机(Win7和 win10)后无法识别该器件、从而导致 JTAG 接口无法识别并无法重新编程固件。 可以提供一些建议吗?
谢谢、
Colin
您好、Colin、
感谢您发帖。
ADS1292 EVM 应预加载用于评估的固件。 安装软件 GUI 和 USB 驱动程序后、他们是否能够看到 EVM 连接到 PC? 该 EVM 将在"Device Manager (设备管理器)"下作为虚拟 COM 端口进行连接、如下所示。

在重新编程固件之前或之后、他们是否看到问题? 他们使用哪个固件对 MSP430进行重新编程? 如果当前固件损坏、请参阅下面的一些相关帖子、以恢复正确的固件。
谢谢
-TC
您好、Colin、
我不确定它们是否损坏了 EVM 中预加载的原始固件。 因此、我建议按照 EVM 用户指南的第3节所述重新安装所有器件驱动程序。 有关在 Win 8/10系统上安装驱动程序的步骤、另请参阅以下常见问题解答。 第7节介绍了使用 PC 应用程序升级固件的方法。
[常见问题解答] ADS129x EVM 在 Windows 8和 Windows 10上是否正常工作?
谢谢
-TC
您好、Colin、
感谢您的支持。 很高兴知道他们能够使 GUI 正常工作。
1.实时 ECG/RESP 显示选项卡中的数据显示会使用多个数字滤波器进行后处理。 有关实时数据流模式数据过滤信息、请参阅第6.2节。 此外、该器件的内部正弦滤波器将针对不同的输出数据速率实现一些衰减。 有关正弦滤波器频率响应图、请参阅数据表中的图25-29。
2.是的、实时 ECG/RESP 显示数据采集的采样率固定为500SPS。 对于"Analysis"选项卡的数据采集、可以通过"Global Channel Registers"设置下的通道过采样率更改采样率。 请参阅下图、了解突出显示的数据速率及其相应的通道过采样率设置。

谢谢
-TC