This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM 输入信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024416/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm-input-signal

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200

大家好、

一位日本客户购买了 TI 的评估板 ADC12DJ3200EVM。
他在该 EVM 板上有一些问题。
他无法通过大学电子邮件发布,因此我帮助他确认这些问题。

当 QAM 调制波输入到输入信号中时、
我想在抽取模式下采样时、我可以使用 ADC 来获得 DDC 输出 I/Q 数据、
NCO 当时是否需要自行设置其频率。
此外、如果我需要自己设置、那么此时哪种价值会更好?

感谢您的澄清。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    是的、您需要使用 NCO 将信号降低到基带。 您必须自行将 NCO 编程为正确的频率、以便抽取后的信号位于抽取频带内。  

    此致。

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您提出我需要配置 NCO 的建议。
    我想了解更多有关 NCO 设置的信息。
    例如、如果我要在 Fs = 3.2GHz 时按 JMODE10对 fc = 2.0GHz 调制信号进行采样。

    此时、Fs/2 = 1.6GHz、输入信号的主要分量出现在1.2GHz。
    此时将为 NCO 设置什么频率?

    此外、我想知道如何确定 NCO 的相位、该相位需要由 NCO 设置。
    作为本实验的实验系统、
    输入信号是否仅是要采样的调制信号?
    或者、我是否需要 DDC 的同步信号?

    BTW,我对  ADC 的输入带宽有其他疑问。

    ADC 的这个输入带宽由 ADC 的哪个元件决定。

    模拟输入带宽= 8000MHz、
    数据表中的单通道 FPBW 为7.9GHz、双通道为8.1GHz。

    通常、ADC 的输入带宽限制与 FPBW 的输入带宽限制不同、
    输入带宽限制设置为小于 FPBW、这是认识到的、但这是错误的吗?

    感谢您对这一进一步查询的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    应将 NCO 频率设置为载波频率(FC)。 通过将频率设置为载波频率、您将能够解调信号到基带。  

    模拟输入带宽是在直流附近比较振幅时信号幅下降3dB 的频率。  

    瞬时带宽是 可使用 ADC 进行分析的最大带宽信号。 它通常使用以下公式进行计算。  

    Inst BW =(采样频率/2/(抽取因子))。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    谢谢你。

    Q1:客户知道他需要将 NCO 的频率设置为载波频率(FC)。
    他想知道如何设置 NCO 的频率。
    他想知道他是否可以在 ADC ADC12DJ3200 GUI 上使用此类操作来配置 NCO。

    Q2:对于测试系统、输入信号是否只能是要采样的调制信号?
    还是需要 DDC 的同步信号?

    Q3:ADC 可以采样的频带是瞬时 带宽、而不是 FPBW?
    在这种情况下、采样频率= 3.2GHz、抽取因子= 4、(JMODE10)为 Inst BW = 3.2G/2/4 = 0.4G [Hz]
    无法对超过0.4GHz 的信号进行采样?

    对于 FPBW 和瞬时 BW 之间因知识有限而存在差异的问题、我感到很抱歉。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    是 NCO 可通过 GUI 进行配置。 设置位于 NCO 配置选项卡下。 如下图所示。 通过预设0频率、可更新 NCO 频率。  

      

    Q2:对于测试系统、输入信号是否只能是要采样的调制信号?
    还是需要 DDC 的同步信号? 请您在上面澄清您的问题。  

    Q3:ADC 可以采样的频带是 瞬时 带宽、而不是 FPBW?
    在这种情况下、采样频率= 3.2GHz、抽取因子= 4、(JMODE10)为 Inst BW = 3.2G/2/4 = 0.4G [Hz]
    无法对超过0.4GHz 的信号进行采样?

     JMODE10中信号的最大带宽为0.85*(3.2G/4)= 680MHz、但信号可以围绕任何高达 8GHz 的频率(ADC 的模拟带宽)居中、前提 是信号不会跨奈奎斯特区域传播。 例如、您可以将680MHz 宽信号集中在4GHz 附近、您可以使用 DDC 将信号降低到基带。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj,

    客户感谢您的认真解释。

    非常专业。

    非常感谢。

    祝你度过美好的一天!