主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200
大家好、
一位日本客户购买了 TI 的评估板 ADC12DJ3200EVM。
他在该 EVM 板上有一些问题。
他无法通过大学电子邮件发布,因此我帮助他确认这些问题。
当 QAM 调制波输入到输入信号中时、
我想在抽取模式下采样时、我可以使用 ADC 来获得 DDC 输出 I/Q 数据、
NCO 当时是否需要自行设置其频率。
此外、如果我需要自己设置、那么此时哪种价值会更好?
感谢您的澄清。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
一位日本客户购买了 TI 的评估板 ADC12DJ3200EVM。
他在该 EVM 板上有一些问题。
他无法通过大学电子邮件发布,因此我帮助他确认这些问题。
当 QAM 调制波输入到输入信号中时、
我想在抽取模式下采样时、我可以使用 ADC 来获得 DDC 输出 I/Q 数据、
NCO 当时是否需要自行设置其频率。
此外、如果我需要自己设置、那么此时哪种价值会更好?
感谢您的澄清。
此致、
Neeraj、您好!
感谢您提出我需要配置 NCO 的建议。
我想了解更多有关 NCO 设置的信息。
例如、如果我要在 Fs = 3.2GHz 时按 JMODE10对 fc = 2.0GHz 调制信号进行采样。
此时、Fs/2 = 1.6GHz、输入信号的主要分量出现在1.2GHz。
此时将为 NCO 设置什么频率?
此外、我想知道如何确定 NCO 的相位、该相位需要由 NCO 设置。
作为本实验的实验系统、
输入信号是否仅是要采样的调制信号?
或者、我是否需要 DDC 的同步信号?
BTW,我对 ADC 的输入带宽有其他疑问。
ADC 的这个输入带宽由 ADC 的哪个元件决定。
模拟输入带宽= 8000MHz、
数据表中的单通道 FPBW 为7.9GHz、双通道为8.1GHz。
通常、ADC 的输入带宽限制与 FPBW 的输入带宽限制不同、
输入带宽限制设置为小于 FPBW、这是认识到的、但这是错误的吗?
感谢您对这一进一步查询的建议。
此致、
Neeraj、您好!
谢谢你。
Q1:客户知道他需要将 NCO 的频率设置为载波频率(FC)。
他想知道如何设置 NCO 的频率。
他想知道他是否可以在 ADC ADC12DJ3200 GUI 上使用此类操作来配置 NCO。
Q2:对于测试系统、输入信号是否只能是要采样的调制信号?
还是需要 DDC 的同步信号?
Q3:ADC 可以采样的频带是瞬时 带宽、而不是 FPBW?
在这种情况下、采样频率= 3.2GHz、抽取因子= 4、(JMODE10)为 Inst BW = 3.2G/2/4 = 0.4G [Hz]
无法对超过0.4GHz 的信号进行采样?
对于 FPBW 和瞬时 BW 之间因知识有限而存在差异的问题、我感到很抱歉。
非常感谢。
您好、Frank1、
是 NCO 可通过 GUI 进行配置。 设置位于 NCO 配置选项卡下。 如下图所示。 通过预设0频率、可更新 NCO 频率。
Q2:对于测试系统、输入信号是否只能是要采样的调制信号?
还是需要 DDC 的同步信号? 请您在上面澄清您的问题。
Q3:ADC 可以采样的频带是 瞬时 带宽、而不是 FPBW?
在这种情况下、采样频率= 3.2GHz、抽取因子= 4、(JMODE10)为 Inst BW = 3.2G/2/4 = 0.4G [Hz]
无法对超过0.4GHz 的信号进行采样?
JMODE10中信号的最大带宽为0.85*(3.2G/4)= 680MHz、但信号可以围绕任何高达 8GHz 的频率(ADC 的模拟带宽)居中、前提 是信号不会跨奈奎斯特区域传播。 例如、您可以将680MHz 宽信号集中在4GHz 附近、您可以使用 DDC 将信号降低到基带。
此致、
Neeraj