This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:意外传播延迟

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027785/dac8562-unexpected-propagation-delay

器件型号:DAC8562

您好!

我刚刚遇到了在同步模式下使用上述 DAC 时出现的意外行为(请参阅附加文件)。  

在数据表中、它被描述如下:"在同步模式中、数据更新在第24个 SCLK 周期的下降边沿发生"。 在本例中、数据更新会导致上升沿延迟2us、下降沿响应几乎为瞬时。

是否需要此行为? 在数据表中、我没有找到任何有关传播延迟的其他信息。 我当前使用0x380001和0x200003设置 DAC。

然后 使用0x18XXXX 发送数据、其中 XXXX 包含数据。

已显示其他测试、延迟视数据而定:

0x0000->0x8000需要2us、直到输出的变化被识别

0x0001->0x8000需要2us 才能识别输出的变化

0x0010->0x8000需要2us 才能识别输出的变化

0x0100->0x8000需要1us、直到输出的变化被识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    您看到的传播延迟似乎是由于 DAC 的输出缓冲器造成的。 由于输出缓冲器不能一直向下摆动到0V、因此当输出在0V 或接近0V 时处于过驱状态(这基本上是说它不能像线性范围那样发挥作用、因为它相对于负轨的下行空间有限)。 当 DAC 从接近0V 切换到另一个值时、这会导致过载恢复时间。 当 DAC 分别从0h 切换到 FFFFh 和从4000h 切换到 C000h 时、您可以在数据表的图31和图33中看到类似的效果。 当 DAC 从0h 切换到 FFFFh 时、从触发到输出的延迟约为2us。 或者、当 DAC 从4000h 切换到 C000h 时、从触发到输出的延迟几乎为零。

     

    最棒的  

    Joshua Rossie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这种情况很可能出现。 我非常感谢图31和33的链接。