大家好、我正在尝试将 TSC2200与 STM32连接。 下面是我为其使用的设置。

uint8_t ADCCON[2]={0x08、0x00、0xC8、0xA2};
uint8_t REF[2]={0x08、0x60、0x00、0x17};//设置{REF}
uint8_t CFG[2]={0x08、0xA0、0x00、0x0A};//设置{CFG}
uint8_t CFG2[2]={0x08、0xC0、0xCB、0xAD};//设置{CFG2}
uint8_t TSC[2]={0x08、0x00、0x07、0xFF};//将 TSC 置于主机模式和最慢模式
uint8_t ADCIN[2]={0x08、0x00、0x88、0xA2};//设置(初始化){ADC}
uint8_t ReadComm[10]={0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00};
如应用手册中所述、我将按照设置顺序发送上述数据、然后尝试读取数据。 我正在获取一些数据、但无法确定。 读取设置也是如何完成的? 0x8000将从零页地址0读取接下来发送的4个值。