This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2200:触摸板驱动程序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135491/tsc2200-touch-panel-driver

器件型号:TSC2200

大家好、我正在尝试将 TSC2200与 STM32连接。 下面是我为其使用的设置。

uint8_t ADCCON[2]={0x08、0x00、0xC8、0xA2};
uint8_t REF[2]={0x08、0x60、0x00、0x17};//设置{REF}
uint8_t CFG[2]={0x08、0xA0、0x00、0x0A};//设置{CFG}
uint8_t CFG2[2]={0x08、0xC0、0xCB、0xAD};//设置{CFG2}
uint8_t TSC[2]={0x08、0x00、0x07、0xFF};//将 TSC 置于主机模式和最慢模式
uint8_t ADCIN[2]={0x08、0x00、0x88、0xA2};//设置(初始化){ADC}
uint8_t ReadComm[10]={0x80、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00};

如应用手册中所述、我将按照设置顺序发送上述数据、然后尝试读取数据。 我正在获取一些数据、但无法确定。 读取设置也是如何完成的? 0x8000将从零页地址0读取接下来发送的4个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    很抱歉、我们的触觉专家将延迟一天的时间回答您的问题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我无法评论 STM32配置、因为我们不熟悉它。  

    我假设您已看到此应用手册、您的配置来自哪一个?  https://www.ti.com/lit/an/slaa197/slaa197.pdf

    从您的代码中、读操作正确设置、但应用手册中列出了一些注意事项、例如 DAV 和 SS 引脚的状态。

    您是否能够在 SPI 引脚、DAV 和 SS 上放置一个逻辑分析仪(例如 Saleae 逻辑)并观察哪些数据返回?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、谢谢。 我能够切换它的工作。 只需更改 SPI 配置即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您关闭此处的环路。 我现在将关闭该线程。

    此致、
    Arthur