This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM:双线 RTD 测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027320/ads124s08evm-ads124s08evm-2-wire-rtd-measurement

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

我将 使用 ADS124S08EVM 进行双线 RTD 测量。 我在 J7的引脚1-4上连接了大约98.86欧姆(测量值)。  

在评估软件的时域数据分析中、我看到 ADC0为0.24715V。  ADC0电压如何为 0.24715V?

我对3317177的 ADC 代码很满意 (因为2^24-1 对应 2V、使用增益4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    由于测量是比例式的、因此您应相对于基准电阻器进行电阻转换。  就电压而言、请注意、如果您使用的是1mA IDAC 电流和1k 基准电阻器、则基准电压为1V。  数据分析窗口还必须反映与您使用的电压相同的电压、因为除非选择了内部基准、否则 GUI 无法确切知道您使用的基准值。  默认值为2.5V (内部基准)、您必须通过将 Vref 框中的值更改为1来更改该值以使用正确的基准电压进行计算。

    另请注意、如果将0.24715除以2.5、则得到0.09886V。  将此电压除以1mA、您将得到98.86欧姆的电阻。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    软件知道 Vref。 因此、评估套件中使用的 Rref 为1K。  和软件已知的 IDAC/IMAG、REFSEL 等。

    此外、 REFP1和 REFN1连接到 ADC 的输入多路复用器。

    Vref 自动检测的附加选项是软件中 作为默认选项的良好功能?