您好!
我将 使用 ADS124S08EVM 进行双线 RTD 测量。 我在 J7的引脚1-4上连接了大约98.86欧姆(测量值)。
在评估软件的时域数据分析中、我看到 ADC0为0.24715V。 ADC0电压如何为 0.24715V?
我对3317177的 ADC 代码很满意 (因为2^24-1 对应 2V、使用增益4)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 使用 ADS124S08EVM 进行双线 RTD 测量。 我在 J7的引脚1-4上连接了大约98.86欧姆(测量值)。
在评估软件的时域数据分析中、我看到 ADC0为0.24715V。 ADC0电压如何为 0.24715V?
我对3317177的 ADC 代码很满意 (因为2^24-1 对应 2V、使用增益4)

您好、Sadashiva、
由于测量是比例式的、因此您应相对于基准电阻器进行电阻转换。 就电压而言、请注意、如果您使用的是1mA IDAC 电流和1k 基准电阻器、则基准电压为1V。 数据分析窗口还必须反映与您使用的电压相同的电压、因为除非选择了内部基准、否则 GUI 无法确切知道您使用的基准值。 默认值为2.5V (内部基准)、您必须通过将 Vref 框中的值更改为1来更改该值以使用正确的基准电压进行计算。
另请注意、如果将0.24715除以2.5、则得到0.09886V。 将此电压除以1mA、您将得到98.86欧姆的电阻。
此致、
Bob B