Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8740H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8742H 主题中讨论的其他器件: DAC8740H
你(们)好
您能告诉我 DAC8742H HART 调制解调器中使用的 HART 协议版本吗?
另外、请分享 DAC8742外部滤波器设计的任何参考分析表。
谢谢、此致
Abishek V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Abishek、
我们为 采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式4至20mA 现场发送器参考设计提供了一份特写。 此 TI 设计使用 DAC8740H (与 DAC8742H 相同、但功能较少)。 在特写结束时 、我们展示了 HART 认证、并且 HART 协议修订版本为7。
对于外部滤波器、我们没有外部滤波器设计的分析表。 但是、我会检查第8.1.3节并遵循数据表图32中所示的滤波器。
吴约瑟