This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:HART 协议版本

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8740H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025699/dac8742h-hart-protocol-version

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: DAC8740H

你(们)好

您能告诉我 DAC8742H HART 调制解调器中使用的 HART 协议版本吗?

另外、请分享 DAC8742外部滤波器设计的任何参考分析表。

谢谢、此致

Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、

    我们为 采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式4至20mA 现场发送器参考设计提供了一份特写。 此 TI 设计使用 DAC8740H (与 DAC8742H 相同、但功能较少)。 在特写结束时 、我们展示了 HART 认证、并且 HART 协议修订版本为7。

    对于外部滤波器、我们没有外部滤波器设计的分析表。 但是、我会检查第8.1.3节并遵循数据表图32中所示的滤波器。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告知我们 DAC8742H 支持 HART 协议版本7或更高版本。

    谢谢、此致

    Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、

    我们为 DAC8740H 所做的设计确实支持协议版本7、因此 DAC8742H 也支持该协议。 我不知道任何更新的版本。 但是、我要说的是、我们尚未针对任何新版本的 HART 协议对该器件进行任何重新测试。

    吴约瑟