This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:模拟输入去耦电容值

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025850/ads1278-analog-input-decoupling-capacitor-value

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI 社区:

我刚才说过、ADS1278数据表(SBAS367F)中的建议与该组件评估板(SBAU197A)的电气原理图之间似乎存在差异。

在数据表中、它被写入以下语句(第37页、第6点):

应在模拟输入引脚 AINP 和 AINN 之间直接使用1nF 至10nF 的电容器[...] 可使用从每个模拟输入到接地的电容器。 它们不应大于差分电容器的大小(通常为100pF)的1/10、以保持交流共模性能。

但是、在评估板电路图的最后一页(第22页、通道5-8模拟连接)、 虽然 AINxP/AINxN 之间的电容值符合声明(2.2nF)、但模拟输入和接地之间的电容值不是(1.5nF、而不是小于220pF)。

这里是否确实存在问题、或者我是否错误地阅读了数据表?

在任何情况下、您能否解释电容器值为何不低于220pF?

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处涉及的 Δ-Σ ADC 驱动理论是确定差分电容器的大小、以满足所需的内部电荷传输和稳定要求、从而从 ADC 获得数据表 THD+N 性能。  然后、对共模(至 GND)电容器进行大小调整、使截止频率至少比差分截止频率高10倍。  将 差分截止频率设置为低于共模滤波器有助于减少由于板载电容器的组件值不匹配而导致交流共模噪声从转换为差分信号的转换。

    f (-3dB_differential)= 1/(2*PI*(2*R)*Cdiff)  

    f (-3dB_common-mode)= 1/(2*PI*(R*CCM)  

    您对 EVM 上 AIN5-8的值是正确的、差动驱动时的值为 Cdiff = 2.2nF 且 CCM <= 220pF。  该电路板在几年前就设计好了、但我认为、将其设置为这种方式可能是为了与这些输入配合使用、用作单端信号、其中 AINN 信号连接到直流中位电压信号。  即使这样、如果 AINP/N 信号上存在共模噪声、那么在这些通道上进行共模到差分转换的风险会更高、此时电容器会设置其工作方式、并且首选 CCM <220pF、如您所述。

    如果没有板载驱动器、AIN5-8通道以及具有板载 THS 驱动器的 AIN1-4通道的性能就不太可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您提供快速而完整的答案

    最后一个问题:如果将模拟输入用作单端且 AINN 直接连接到 GND,该怎么办?  差模和共模是相同的。

    那么、最好放置哪一个去耦电容值? 2.2nF? 220pF? 两者都是? 没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上次回复中没有说的那么清楚、当时我提到了需要板载驱动器才能实现全面性能、 但您将需要更类似于 AIN1-4上输入的电路、其中输入由放大器主动驱动、该放大器与输入 RC 电荷桶相结合、在采集时序中正确地为内部采样电容器充电。  

    这与您的问题有关、因为即使在信号端配置中、也建议驱动输入、如下图所示。  如果添加了共模滤波、它仍将保持平衡、其大小应至少为10倍、最好比差分电容器小20-40倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢这些建议

    我将相应地更新我的设计。

    祝你度过美好的一天!