This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025479/ads131m04-ads131m04

器件型号:ADS131M04

您好!

我想知道是否可以使用 ADS131M04 Δ-Σ ADC 进行直流电流测量? 我注意到、数据表中使用电流互感器显示了交流电流测量值。 在我的应用中、我想测量2个直流电压和1个双向电流。 电流采样电阻 器将具有毫欧值、并将大约+/- 50mV 电压应用于 ADC 输入端。  

谢谢、

格伦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦、您好!

    ADS131M04在测量直流电流或使用分流电阻器时没有问题。 增益为16似乎有利于将满量程范围(FSR)降至感应值。

    请随时查看  使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计、其中使用分流电阻器在中性线上测量电流: https://www.ti.com/tool/TIDA-010036

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cole 提供的这些信息、我认为在这种情况下、它看起来是一个非常有用的 ADC。

    格伦。