Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M04 您好!
我想知道是否可以使用 ADS131M04 Δ-Σ ADC 进行直流电流测量? 我注意到、数据表中使用电流互感器显示了交流电流测量值。 在我的应用中、我想测量2个直流电压和1个双向电流。 电流采样电阻 器将具有毫欧值、并将大约+/- 50mV 电压应用于 ADC 输入端。
谢谢、
格伦。