Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS4229, LMH5401
主题中讨论的其他器件:THS4541、 LMH5401
Concernig Vocm 和输入上适用的快速差分放大器。
我之所以选择 THS4541差分放大器、是因为它具有出色的性能。 该放大器 的 Vocm 下限为0.95V。
ADS4229 Vocm 规格为0.95V、除非其时钟速度超过160MHz、在这种情况下、它变为0.87V、这意味着我无法直接将 ADC 和差分放大器耦合。
我需要将放大器和 ADC 与直流偏移耦合、因为我的信号是单极的、如果进行交流耦合、我将失去一半的 ADC 范围、这会使我的设计的其余部分复杂化。
您能否提议另 一个可与0.87V Vocm 配合使用的差分放大器? 在3.3V 下运行、带宽为200MHz、压摆率高于200V/us、最好更快。
如果我牺牲共模上的80mV 差值并只允许较小的信号摆幅、会有什么影响? IE 我以0.95V 的电压运行放大器、而 ADC 以0.87V 的电压运行。
请提供任何帮助。 如果存在任何其他解决方案、请提出建议。