This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:ADS4229

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS4229, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1025192/ads4229-ads4229

器件型号:ADS4229
主题中讨论的其他器件:THS4541LMH5401

Concernig Vocm 和输入上适用的快速差分放大器。

我之所以选择 THS4541差分放大器、是因为它具有出色的性能。 该放大器 的 Vocm 下限为0.95V。

ADS4229 Vocm 规格为0.95V、除非其时钟速度超过160MHz、在这种情况下、它变为0.87V、这意味着我无法直接将 ADC 和差分放大器耦合。

我需要将放大器和 ADC 与直流偏移耦合、因为我的信号是单极的、如果进行交流耦合、我将失去一半的 ADC 范围、这会使我的设计的其余部分复杂化。

您能否提议另 一个可与0.87V Vocm 配合使用的差分放大器? 在3.3V 下运行、带宽为200MHz、压摆率高于200V/us、最好更快。

如果我牺牲共模上的80mV 差值并只允许较小的信号摆幅、会有什么影响? IE 我以0.95V 的电压运行放大器、而 ADC 以0.87V 的电压运行。

请提供任何帮助。 如果存在任何其他解决方案、请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    我会推荐 LMH5401、它将允许您移动/调整输出共模电压、以便更干净地与 ADS4229连接。

    如果您使用上述建议的放大器或其他不符合 ADC 输入共模电压要求的放大器、则输入信号将不会与 ADC 的满量程匹配。

    将导致早期开始削波并使 ADC 覆盖范围过宽。 这最终会导致产生噪声和失真。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    下面是 ADS4229的一些共模电压图(数据表的20-21页)。