This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:绘制了 dac80508的原理图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1023627/dac80508-draw-the-schematic-diagram-of-dac80508

器件型号:DAC80508
Thread 中讨论的其他部件:、 REF5050

大家好、我想绘制 dac80508芯片和微控制器之间连接的原理图。 您是否有任何可供参考的典型电路或材料?

目前、我通过 dac80508evm 的直接引线连接微控制器、相应的功能已经实现。 我可以参考评估板的原理图吗? 在绘制原理图时是否需要注意任何问题? 我希望得到您的宝贵建议。

祝你一切顺利

王跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以遵循 EVM 原理图。 完成原理图后、将其发送给我们、我们将对此进行回顾。

    谢谢、此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚才绘制了 DAC 原理图。 您能否帮助检查是否存在任何问题? 同时、我有两个问题要问您。

    我发现 DAC80508evm 中的所有接地都选择了信号接地电源(反向三角形)、整个原理图中仅选择了 GND (三条水平线)。 我不知道它是否会产生影响?

    2.如果我确认 VDD 和 VIO 选择3.3V 电源、能否直接提供3.3V 电压、如原理图所示?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_DAC80508.pdf

    我期待收到你的宝贵建议。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图设计中存在一些主要错误。

    1、VDD = 3.3V 时、最大 REFIN 电压应为 VDD - 0.2V、因此您无法使用 REF5050。

    2.您需要将引脚17 (散热垫)接地。

    在原理图中、有2个接地符号、它是否连接在某个位置? 我在原理图中看到的情况并不相同。

    您计划使用的 DAC 的预期输出范围是多少?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我如何修改问题1? 我不确定 ref5050的功能是否与基准电压相关。 可以直接删除吗? 我将使用内部基准 VREF = 2.5V。 问题2:针脚17已接地。 问题3:我在整个原理图中使用相同的接地符号(三条水平线)、但我不知道是否允许这样做?

    我计划 DAC 输出范围约为0-4mv 和1.4V。 我需要如何修改原理图?

    祝你一切顺利!

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果只使用内部基准、请删除 REF5050。 您可以使用具有3条水平线的单个接地端、没有问题。 但我可以看到、三个水平线接地中的一些被命名为 GND、而另一些被命名为 GND。 请沿一个接地线行驶。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我已根据您的建议修改了原理图。 您是否会检查是否存在其他问题? 谢谢你

    e2e.ti.com/.../3666.Schematic_5F00_DAC80508.pdf

    祝你一切顺利!

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。 我是否可以知道您为什么在/CS 引脚上添加 C19电容器?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是根据 dac80508evm 上的原理图绘制的。 我对具体的原则不是很清楚。 这是冗余设备吗? 也许您可以删除它?

    此致

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您担心快速边缘、否则不是必需的。 您可以将其保留为占位符

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这个占位符意味着什么? 我不太理解。 这是否意味着我可以添加电容?

    此致、

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    占位符意味着您可以将其保留在原理图和布局中。 组装电路板时、请勿焊接该组件。 如果需要、我们可以使用和不使用电容器进行测试。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个新问题。 我参考芯片引脚1中 dac80508evm (如上所示)的原理图、两个电容器 C20和 C21 (C5和 C6)在基准处连接 然后我发现电解电容器 C21的 PCB 封装错误、因此我用 dac80508evm 手册中编写的 tpsb106k016r0800替换了它。

    现在电路图如下、但电容器和接地线之间的连接始终无法识别

    e2e.ti.com/.../3326.Schematic_5F00_DAC80508.pdf

    因此、我想问 C21是否可以替换为其他也是10uF/16V 的封装? 它的功能是什么? 我可以使用我的现有 C25而不是 C21吗? 具体的 PCB 封装如下图所示。

    非常感谢!

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用陶瓷电容器。 无需钽电容器、如数据表中所示。

    此致、

    AK