Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DAC81416
大家好、我将使用 DAC81416EVM 进行研究。
我购买它是为了在需要在每种情况下更改电压的大量迭代期间进行电压控制。
因此、我尝试查看此产品的数据表和用户指南、但没有任何解释。
我希望您告诉我如何根据我自己的代码自动独立地控制 DAC81416EVM 的输出电压。
我有用于 DAC81416EVM 的 USB2ANY、并且愿意购买其他使其正常工作的产品。
谢谢你