This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:如何自动控制 DAC81416EVM 的电压电源

Guru**** 2958420 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024409/dac81416evm-how-to-automatically-control-the-voltage-supply-of-dac81416evm

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DAC81416

大家好、我将使用 DAC81416EVM 进行研究。

我购买它是为了在需要在每种情况下更改电压的大量迭代期间进行电压控制。

因此、我尝试查看此产品的数据表和用户指南、但没有任何解释。

我希望您告诉我如何根据我自己的代码自动独立地控制 DAC81416EVM 的输出电压。

我有用于 DAC81416EVM 的 USB2ANY、并且愿意购买其他使其正常工作的产品。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungeon Lee、您好、

    DAC81416器件需要 来自主机的 SPI 命令/指令才能输出所需的电压。  

    DAC81416 EVM 和 US2ANY 工具可帮助客户评估器件的性能、 USB2ANY 编程工具的硬件功能有限、您可以使用这些工具进行简单的读/写。  

    通常情况下、客户有自己的 SPI 主机控制器(MCU 或 FPGA)、因此他们可以根据自己的应用实现自己的功能。

    我们可以在此处提供有关特定于器件的问题的支持。  

    希望这将回答您的问题。  

    安布 M