This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:OCR 寄存器大小、可应用的最大/最小偏移

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036659/ads7049-q1-ocr-register-size-max-min-offset-that-can-be-applied

器件型号:ADS7049-Q1

您好!

我们的辐射 SEee 测试表明、OCR 寄存器是敏感的 SEUS (位翻转)。

我们的设计不使用此功能、我们不使用:
8.4.1.2正常运行期间的偏移校准

我们遇到的问题之一是检测 OCR 寄存器位翻转、因为这是不可能的
读取该寄存器。

我们想确定该寄存器对 ADC 转换数据的全部影响、
您是否可以向我们展示该寄存器和中有多少位
可应用于转换数据的最大偏移量(正或负)?

非常感谢、

Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    只是为了澄清一些问题... 您是否根本没有使用偏移校准功能? 您说您在正常运行期间不使用校准、但在上电时是否使用偏移校准?

    如果我理解正确、您会担心、如果 OCR 寄存器受到影响并且某些位发生翻转、那么这将影响转换数据。 我的理解是否正确? 虽然我不会立即知道 OCR 寄存器可以包含的位数、但我将与团队讨论这一点、并尽快回复您。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您是否有机会与团队讨论此问题?

    我们在加电或正常运行时根本不使用校准功能。

    我们想确定最大值 可以从转换后的数据中添加/减去的偏移量

    引起的。 是否所有 OCR 位都应用于转换后的数据,可以应用的偏移是否受限?

    谢谢、

    Gerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    我仍在等待团队的回复。 很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。 我将尽快为您提供最新信息。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们处于完成辐射可靠性分析的最后阶段、这将真正帮助我们获得这些数据。

    谢谢、

    Gerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    明白。 这是一款较旧的器件、我们提取所需信息所需的时间比原先预期的要长一些。 我没有忘记这一点、我会继续与团队合作、以获取您所需的信息。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    该团队已确认偏移校准寄存器为11位、但我们仍在尝试确定可应用的最小/最大偏移。 对于12位器件、11位似乎有点过大、因此我们尝试进行确认。

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    这对我们来说需要一点时间、但我们有一个团队帮助对我们的器件进行辐射测试、我们非常有兴趣了解有关您结果的更多信息。  

    我们还将与 Aaron 合作确定所需信息。 我将直接联系您的电子邮件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在论坛上关闭循环、最小/最大适用偏移、有效偏移校正范围为9位(+/- 256 LSB)。