This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:电流消耗值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039939/ads1291-current-draw-values

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!  

我正在尝试计算该器件在空闲(无生物信号输入)和正常模式(连接到用户)下的总电流消耗。 我们打算使用右腿驱动。  

但是、当 RLD 导通时、只有在其关断时、似乎没有列出电源电流的规格。  

此外、正常模式和待机模式之间有何差异? 待机模式是否与断电模式相同?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    RLD 静态电流消耗(5uA)列在数据表的 RLD 放大器部分。 在待机模式下、除基准部分外、电路的所有部分均关断、而所有片上电路均在断电模式下断电。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回复、那么为了澄清一下、整个芯片在 RLD 开启时的最大电流消耗是5uA? 我打算问什么、RLD 导通时、芯片的总电源电流是多少? 此外、数据表中的此规格仅针对 ADS1292版本和 ADS1291进行了注释。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    指定的5uA 电流仅适用于 RLD 放大器、不适用于整个器件。 启用 RLD 放大器后、您需要将 RLD 放大器功耗与器件总功耗相加。   

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。 还有一点、电源电流仅针对 ADS1292器件指定、我们是否可以为 ADS1291假设相同的值?  
    与功率耗散相比、似乎是一个更好的指标、因为它仅针对模拟电源而不是数字电源进行计算。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    功率耗散规格包括模拟(IAVDD)和数字(IDVDD)电流消耗。 功率耗散计算基于指定的模拟电压(3V 或5V)和1.8V DVDD。 ADS1291和 ADS1292的数字电源电流大致相同。 因此、您可以根据所有这些信息推测 ADS1291的模拟功耗。 除了现有的 ADS1292电源电流(IAVDD)之外、我们为 ADS1291添加特定的模拟电源电流将会更清楚。

    谢谢

    -TC