This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:使其正常工作的最小电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037254/ads1234-minimum-circuity-to-get-it-working

器件型号:ADS1234

随附的是使用 ADS1234的原理图。 希望仔细检查此电路是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我在原理图中看不到任何会成为重大问题的东西。  不过,我想提出一些建议。

    • SCLK 通常应保持低电平、因此您可以考虑使用下拉电阻器代替 GND、而不是使用3.3V 的上拉电阻器。
    • 为了帮助减少基准输入上的噪声、在 REFP/REFN 输入上放置一个电容器。  该电容可能为100nF。
    • 在输入端添加 RC 滤波器以实现抗混叠和噪声。
    • 确保所有数字输入引脚都设置为特定的逻辑电平、并且微控制器的输入不会悬空或处于悬空状态。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    阅读完您的建议后、为什么 应该将 SCLK 拉低? SCLK 是否上拉?

    根据参考设计 https://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf?ts=1632864262148 、我在输入中没有看到任何 RC 滤波器、因此我 没有添加它。

    随附 了更新后的原理图。 e2e.ti.com/.../6082.ADS1234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请注意、该参考设计具有用于添加模拟输入滤波的组件的占位符。  我建议您对您的设计执行相同的操作、并根据需要调整滤波器值、以便为您的系统提供适当的滤波响应。

    至于沟通、我认为存在误解。  ADS1234使用与 SPI 兼容的通信协议、而不是 I2C。  如果打算将 I2C 与 ADS1234配合使用、则不起作用。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Bob。 现在有道理了。 那么、数据表中似乎存在错误。 在第一页的"特性"下、显示"双线串行接口"。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1234.pdf?ts=1632933452188&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1234%253FkeyMatch%253DADS1234

    由于引脚上的命名约定未指定 MISO、MOSI、SCLK、CS、因此我错误地使用了协议。 (在主页上、显示为 SPI。)

    非常感谢您的帮助。 关于 PCB 设计、我是否应该使+/-的布线长度相等? 这对于测量精度很重要。 我可以将这些走线视为差分信号并匹配其长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    布线长度应相似、但长度匹配并不重要。  输入被视为缓慢移动、因此不需要考虑高速因素。

    更有利的是在模拟信号布线下具有实心接地。  底层有一个电压为+5V 的实心块、但信号布线会覆盖+5V 块的顶部、而不是接地。  您可以考虑交换连接器上的+5V 和 GND、以便信号布线在直至 ADC 的整个过程中都具有不受干扰的接地。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我进行了更改。 移除 SPI 总线上的电阻器、交换5V 和 GND、重新定义多边形并使长度匹配(更适合于视觉吸引力)。

    e2e.ti.com/.../2330.ADS1234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    布局要好得多。  我仍然认为您至少应该为输入上的模拟滤波器提供器件封装、但这取决于您。  如果您遇到噪声问题、您必须稍后添加它们。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob.I、我不确定输入滤波器的含义。 在另一个论坛上阅读您的答案后、我就明白了。  https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752994/ads1232-input-anti-aliasing-filter-problem

    我添加了输入 RC 滤波器。 这是否起作用?

    e2e.ti.com/.../7484.ADS1234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我认为选择的值是一个良好的起点。  您几乎就在那里的实现而言。  目前您的滤波器不执行任何操作、因此请将原理图中的网标签移至电容器旁边的另一侧。

    我还建议将电容器移至更靠近模拟输入的位置。

    此外、确保电阻器保持在接地区域内。  因此、电阻器应放置在+5V 电源块上方。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob 先生。 我制作了 changes.e2e.ti.com/.../8306.ADS1234.pdf

    这现在是否会激活滤波?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    在放置电容器时需要考虑一个因素...为了使电容器发挥最大的作用、信号应在信号连接到 ADS1234输入引脚之前流经电容器。  确实、物理连接看起来是相同的、但连接布线的电阻和电感始终较小、会影响滤波器的性能。  因此、我建议移动3个电容器、使电容器位于电阻器和 ADC 输入引脚之间、类似于来自 ADC1连接器的连接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 明白了。  e2e.ti.com/.../0638.ADS1234.pdf

    我做了更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这是正确的方法。

    此致、

    Bob B