随附的是使用 ADS1234的原理图。 希望仔细检查此电路是否正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anthony、
欢迎来到 E2E 论坛! 我在原理图中看不到任何会成为重大问题的东西。 不过,我想提出一些建议。
此致、
Bob B
尊敬的 Bob:
阅读完您的建议后、为什么 应该将 SCLK 拉低? SCLK 是否上拉?
根据参考设计 https://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf?ts=1632864262148 、我在输入中没有看到任何 RC 滤波器、因此我 没有添加它。
随附 了更新后的原理图。 e2e.ti.com/.../6082.ADS1234.pdf
非常感谢您的回复 Bob。 现在有道理了。 那么、数据表中似乎存在错误。 在第一页的"特性"下、显示"双线串行接口"。
由于引脚上的命名约定未指定 MISO、MOSI、SCLK、CS、因此我错误地使用了协议。 (在主页上、显示为 SPI。)
非常感谢您的帮助。 关于 PCB 设计、我是否应该使+/-的布线长度相等? 这对于测量精度很重要。 我可以将这些走线视为差分信号并匹配其长度。
感谢您的建议。 我进行了更改。 移除 SPI 总线上的电阻器、交换5V 和 GND、重新定义多边形并使长度匹配(更适合于视觉吸引力)。
感谢 Bob.I、我不确定输入滤波器的含义。 在另一个论坛上阅读您的答案后、我就明白了。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752994/ads1232-input-anti-aliasing-filter-problem
我添加了输入 RC 滤波器。 这是否起作用?
谢谢 Bob。 明白了。 e2e.ti.com/.../0638.ADS1234.pdf
我做了更改。