Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO
主题中讨论的其他器件: ADCPro
大家好、
我收到了客户的问题。
无法选择 ADS1278EVM-PDK 标记的两个按钮。

电源是正确的、ddy 的波形是一条直线;
如果无法调整时钟频率、它将显示它无法匹配可用值。

非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO
大家好、
我收到了客户的问题。
无法选择 ADS1278EVM-PDK 标记的两个按钮。

电源是正确的、ddy 的波形是一条直线;
如果无法调整时钟频率、它将显示它无法匹配可用值。

非常感谢你的帮助。
此致、
您好!
这可能是一个驱动程序问题、但在这种情况下、软件通常不加载。
连接 ADS1278EVM-PDK 后、应加载软件并加载 USBStyx 驱动程序。 请要求客户在 Windows 中打开"Device Manager"、并验证 USBStyx 驱动程序是否已正确安装。

这也可能是由于跳线错误导致的硬件配置错误。 请要求客户验证跳线是否正确安装、如 ADS1278EVM-PDK 用户指南的图1和表2所示。


此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
Zhonghui、您好!
请要求客户测量 MMB0主板生成的 PLL 时钟。 您可以使用示波器探头或逻辑分析仪来测量该值;引脚5、J4是 PLL CLK 输出、TP7是接地。 加载 EVM 软件后、该时钟应处于活动状态、测量频率为32.768MHz。
此外、这可能是软件安装问题。 我建议卸载 ADS1278EVM-PDK-SW 插件以及 ADCPro、然后重新安装这两个软件。 确保在安装软件时具有管理员权限、以 确保正确安装所有软件组件。
我会要求我的同事就这项建议提供意见,并在明天回复你。
此致、
Keith