This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:报告错误

Guru**** 2900080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039503/ads1278evm-pdk-report-errors

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

大家好、

我收到了客户的问题。

无法选择 ADS1278EVM-PDK 标记的两个按钮。

电源是正确的、ddy 的波形是一条直线;

如果无法调整时钟频率、它将显示它无法匹配可用值。

          

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是一个驱动程序问题、但在这种情况下、软件通常不加载。

    连接 ADS1278EVM-PDK 后、应加载软件并加载 USBStyx 驱动程序。  请要求客户在 Windows 中打开"Device Manager"、并验证 USBStyx 驱动程序是否已正确安装。

    这也可能是由于跳线错误导致的硬件配置错误。  请要求客户验证跳线是否正确安装、如 ADS1278EVM-PDK 用户指南的图1和表2所示。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢你的帮助。

    客户确认驾驶员没有问题。 至于跳线配置、它是在出厂时配置的。 我还检查了它。 没错

    电源适配器为6V、2a、电源指示灯正常。

         

    请再次帮助分析、非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    请要求客户测量 MMB0主板生成的 PLL 时钟。  您可以使用示波器探头或逻辑分析仪来测量该值;引脚5、J4是 PLL CLK 输出、TP7是接地。  加载 EVM 软件后、该时钟应处于活动状态、测量频率为32.768MHz。

    此外、这可能是软件安装问题。  我建议卸载 ADS1278EVM-PDK-SW 插件以及 ADCPro、然后重新安装这两个软件。  确保在安装软件时具有管理员权限、以 确保正确安装所有软件组件。

    我会要求我的同事就这项建议提供意见,并在明天回复你。

    此致、
    Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    提前感谢您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    我今天与团队讨论了这个问题。  客户收到的错误消息是由于 GUI 在其预期可用时未返回数据而导致的。  如果 MMB0板上生成的 PLL 时钟不工作、则这将是预期的误差。

    如果重新加载软件不起作用、那么此时我认为硬件有故障。

    我建议您向客户发送一个新的 EVM;希望这能解决问题。  我目前没有其他建议。

    此致、
    Keith