This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:ADS1247IPW

Guru**** 2682435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040375/ads1247-ads1247ipw

器件型号:ADS1247

我们设计了采用 ADS1247IPW 的测试板。 电路板可以在温度高于0°C 的情况下正常启动。但电路板启动时间越来越长、无法在-8°C 的温度下启动。电路板启动温度高于0°C、然后将温度降低至-8°C、 电路板可以正常工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    您能否帮助提供我可以为您解答的特定问题?

    可能有100多种不同的因素导致了这个问题、其中许多因素与 ADC 无关。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您需要哪种类型的信息? 我们的图纸?

    谢谢、

    Kesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您是否了解我们的问题?

    谢谢、

    Kesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kesan、

    请详细说明问题是什么。 我现在所知道的是、电路板不会"启动"。

    开始意味着什么? ADC 无法转换? ADC 未通电?

    电源是否已斜升? 它们是否会下降?

    您是否收到了错误数据? 没有数据?

    您如何确定此电路板上的 ADC 问题?

    任何更多信息都将有所帮助

    布莱恩